21.11.2023
6 Minuten
Anwendungsmöglichkeiten für Frequenzumrichter in der Industrie
Frequenzumrichter spielen in der Industrie und dem Gewerbe eine wichtige Rolle. Sie dienen dazu, die Wechselspannung aus dem Stromnetz zu verändern und so für die jeweilige Aufgabe anzupassen. In der Industrie werden Frequenzumrichter hauptsächlich zur Steuerung von Elektromotoren verwendet.
Grundsätzliche Funktion von Frequenzumrichtern
Frequenzumrichter in der Industrie dienen dazu, die einheitliche Wechselspannung zu transformieren. So wandeln diese Bauteile die Sinuskurve und die Frequenz von 50 Hz in eine andere Form um. Frequenzumrichter variieren je nach Eingangsspannung und Leistungsfähigkeit. Eine breite Auswahl an Frequenzumrichtern für die Industrie sowie für andere Anwendungen finden Sie bei Conrad.
Frequenzumrichter sind Teil der Elektromechanik. Sie kommen primär für die Steuerung der Drehzahl von Elektromotoren zum Einsatz. Mit diesen Bauteilen lässt sich durch die Veränderung der Frequenz die Geschwindigkeit solcher Motoren direkt steuern. So sind oftmals Motoren von Lüftungsanlagen, Aufzügen, Absaugsystemen oder auch Wärmepumpen angeschlossen.
Entwicklung und Fortschritt im Bereich der Frequenzumrichter
Frequenzumrichter gibt es bereits seit längerer Zeit. Diese Bauteile sind eng mit dem Fortschritt in der Elektromechanik verknüpft. Die Geschichte beginnt in den 1960er Jahren mit den ersten in Serie produzierten Umrichtern. Solche Frequenzumrichter waren erforderlich, um Motoren mit einer dynamischen Drehzahl zu betreiben.
Das Funktionsprinzip hat sich bis heute nicht geändert. Dennoch gab es im Laufe der Zeit grosse Fortschritte bei diesen Komponenten. Eine Entwicklung ist der Schritt weg von analoger Technik hin zu digitalen Frequenzumrichtern. Dadurch sind die Frequenzumrichter für die Industrie präziser und bieten Ihnen deutlich mehr Funktionen.
In jüngerer Vergangenheit sind es vor allem Wide-Bandgap-Geräte (WBG), die den Innovationszyklus fortsetzen. Mit diesen Lösungen lassen sich moderne Frequenzumrichtersysteme realisieren, die besonders präzise arbeiten. So weisen Wide-Bandgap-Geräte einen niedrigen Einschaltwiderstand sowie eine hohe Spannungssperrfähigkeit auf.
Schnittstellen bei Frequenzumrichtern für die Industrie
Moderne Frequenzumrichter zeichnen sich durch die vielseitigen Schnittstellen aus. Diese liegen inzwischen oft in digitaler Form vor. Sie sind für die Steuerung und den Austausch von Informationen vorgesehen. Bei Conrad sind Frequenzumrichter für die Industrie mit unterschiedlichen Arten von Schnittstellen vorhanden.
Es gibt eine Reihe von digitalen Schnittstellen bei den Frequenzumrichtern. Dazu zählen unterschiedliche Feldbusse oder Industrial Ethernet. Auch optische Schnittstellen sind bei verschiedenen Frequenzumrichtern zu finden. Auf diese Weise integrieren Sie die Technik in Ihre Netzwerke und ermöglichen eine Fernsteuerung.
Das Spektrum an Schnittstellen ist inzwischen sehr gross. Es stehen Ihnen zum einen genormte und universelle Optionen für den Antrieb mit variabler Drehzahl zur Verfügung. Diese erfüllen die IEC 61800-7 und somit internationale Normen. Darüber hinaus existieren auch proprietäre Schnittstellen bestimmter Hersteller. Mit diesen bauen Sie ein Netzwerk auf Basis der Technik eines spezifischen Anbieters auf.
Moderne Frequenzumrichter in der Praxis
Die Anforderungen an Frequenzumrichter in der Industrie haben sich in der jüngeren Vergangenheit deutlich verändert. Während es sich früher um lokale, in sich geschlossene Systeme handelte, müssen moderne Lösungen deutlich mehr leisten. In diesem Zusammenhang spielt Industrial Internet of Things, IIoT, eine zentrale Rolle.
Die Kombination aus Steuerungstechnik, Elektromotoren und IioT öffnet neue Anwendungsmöglichkeiten. Die Elektromechanik spielt hier eine Rolle bei Motoren, die mechanische Arbeit verrichten. Auf diese Weise nutzen Sie die Technik für den Aufbau von Edge- und Cloud-Anwendungen. In diesem Bereich kommt IIoT in Kombination mit Steuerungstechnik und mechanischen Systemen zum Einsatz. Beispielsweise bei der Überwachung von Sensoren sowie der Steuerung von Klimatechnik. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Szenarien, die eine Fernsteuerung von mechanischen Motoren erforderlich machen.
Mit Frequenzumrichternfür die Industrie in Kombination mit digitaler Steuerungstechnik gelingt der Aufbau von autarken sowie automatischen Systemen. So ist es möglich, Motoren durch Software steuern zu lassen und die Daten an der Edge durch Sensoren zu sammeln. Dies gelingt erst durch die digitalen Schnittstellen der Frequenzumrichter. Ein gutes Beispiel sind Entlüftungen, die abhängig von der gemessenen Luftfeuchtigkeit oder Temperatur die Leistung regulieren. Sensoren sammeln die Informationen und leiten diese in die Cloud weiter. Die Cloud-Software steuert den Frequenzumrichter und passt so die Leistung des Entlüftungsmotors an.
Ausserdem erhalten Sie über diese Schnittstellen immer aktuelle Daten zum Betriebsstatus der Elektromotoren. Anhand der Drehzahl identifizieren Sie, ob und mit welcher Leistung der Motor arbeitet. Das ist besonders praktisch bei der Fernsteuerung und Fernüberwachung von Elektromotoren. So sorgen moderne Frequenzumrichter auch für Transparenz in der Infrastruktur.
Varianten von Frequenzumrichtern
Bei Conrad erhalten Sie Frequenzumrichter für unterschiedlichste industrielle Einsatzszenarien. Dementsprechend breit ist das Angebot gefächert. In erster Linie unterscheidet sich die Technik in den Spezifikationen. Das betrifft die Eingangsspannung sowie die Ausgangsleistung. Kleine und kompakte Lösungen sind für Ausgangsleistungen von unter 0.5 kW ausgelegt. Im oberen Bereich liegen dreiphasige Umrichter für Eingangsspannung mit 400 V und mit einer Ausgangsleistung von 15 kW oder mehr.
Unterschiede gibt es weiterhin bei den Frequenzbereichen, die die Umrichter bereitstellen. Der Frequenzbereich bestimmt, mit welcher Drehzahl der angeschlossene Motor läuft. Gerade die modernen Umrichter arbeiten mit breiten Frequenzbereichen. Diese decken oftmals Frequenzbereiche von 0 bis 650 Hz ab.
Moderne Frequenzumrichter glätten zudem elektromagnetische Störungen (EMI), die in extremen Frequenzbereichen auftreten. So ist ein sicherer Betrieb der Verbraucher möglich.
Frequenzumrichter mit Drucktaster sind dafür ausgelegt, den angeschlossenen Verbraucher direkt abzuschalten. Gerade für den Einsatz in der Industrie sind Varianten mit Schlüsselschalter praktisch. Ein solcher Frequenzumrichter mit Schlüsselschalter verhindert, dass Unbefugte auf die Funktionen des Systems zugreifen. So stellen Frequenzumrichter mit Schlüsselschalter sicher, dass Aktivierung und Abschaltung nur durch Personen mit Kontrolle über den Schlüssel möglich ist.
Viele Frequenzumrichter ermöglichen es zudem, den Betriebsmodus individuell anzupassen. Dies gelingt meist über die Jumper auf der Steckplatine. Diese Jumper auf den Steckplatinen erlauben es zum Beispiel, die Eingangsspannung sowie die Phasen zu definieren. Auch die Einrichtung als High-Speed-Pulseingang ist über die Steckplatinen möglich.
In Kombination mit einem Schaltfolgekonverter richten Sie dann auch komplexe Betriebsmodi ein. Auf diese Weise verändern Sie zum Beispiel die Funktion eines angeschlossenen Drucktasters. Ein Schaltfolgekonverter sorgt zum Beispiel dafür, dass der Drucktaster nicht mehr als einzelner Impuls arbeitet, sondern als Ein-Aus-Schalter fungiert.
Zukunft und Bedeutung von Frequenzumrichtern
Die steigende Zahl von Elektromotoren sowie die wachsende Nachfrage in Entwicklungsländern erhöht die Bedeutung von Frequenzumrichtern. Dabei ist ein klarer Trend zu kompakteren Frequenzumrichtern zu erkennen. Das liegt auch daran, dass kompaktere und leistungsfähigere AC-AC-Motoren mit kleineren Frequenzumrichtern auskommen.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage an Mittel- und Hochfrequenzumrichtern für Niedrig- sowie Mittelspannungen. Diese arbeiten also in einem Bereich von 230 V bis 10 kV. Die Industrie setzt zunehmend Elektromotoren für mechanische Arbeit ein. Frequenzumrichter erhöhen die Effizienz, ermöglichen eine präzise Steuerung und reduzieren den Energieverbrauch. Damit spielen diese Bauteile in der Zukunft eine immer wichtigere Rolle.
Moderne Frequenzumrichter – effizient und umweltfreundlich
Der Einsatz von modernen Frequenzumrichtern in der Industrie bringt eine Reihe von Vorteilen mit. So arbeitet diese Technik besonders präzise und stromsparend. Die genaue Steuerung der angeschlossenen Motoren ermöglicht ebenfalls die Reduzierung der Leistungsaufnahme. Ebenfalls sind viele Frequenzumrichter inzwischen in der Lage, eine Rückspeisung von Energie vorzunehmen. Energie, die so beim Bremsen des Elektromotors entsteht, gelangt in Ihr lokales Stromnetz zurück. Damit erhöhen Sie die Effizienz und senken Energiekosten. Gerade in Systemen, bei denen Sie laufend die Drehzahl verändern, ist dies ein interessanter Aspekt.
Neue Entwicklungen wie die Frequenzumrichter Sinamics G220 von Siemens mit Clean-Power-Technologie reduzieren Oberschwingungen bis zu 97 Prozent. Conrad führt diese Serie an Frequenzumrichtern, die speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert sind. Zu dieser Serie gehört ein eigener Webserver. An diesem melden sich die Frequenzumrichter an, stellen Daten zur Verfügung und erlauben einen direkten Zugriff. Ausserdem sind diese Frequenzumrichter für die Kombination mit IIoT-Modulen vorbereitet. Das alles vereinfacht den Aufbau individueller Edge-Computing-Lösungen.
Ein Merkmal von modernen Frequenzumrichtern ist weiterhin die Kombination mit smarten Softwarelösungen sowie der Cloud. Auf diesem Weg stehen Ihnen erweiterte Funktionen zur Verfügung und die Sie können komplexe Steuerungssysteme deutlich einfacher umsetzen. Präzise Echtzeit-Bewegungssteuerungen mit feiner Abstimmung sind so mit Frequenzumrichtern realisierbar.
Die Wahl des richtigen Frequenzumrichters mit innovativem Leistungsumfang ist also gerade in der Industrie wichtig. So schaffen Sie eine moderne Infrastruktur, um IIoT, Egde Computing und die Cloud mit Ihren mechanischen Antriebsmotoren zu verbinden.
Services, die Ihr Business unterstützen
Neben erstklassigen Liefer- und Bestellservices wurden in zwei Jahrzehnten zahlreiche Services entwickelt, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen.
Business+
Das Rundum-Sorglospaket für alle Businesskunden.
E-Procurement
Massgeschneiderte Lösungen für Ihre Beschaffungsprozesse.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend.
Kalibrier-Service
Professionell, preisgünstig, herstellerunabhängig, schnell.
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen Schritten Ihr individuelles Angebot an.